This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:用于 RM48的 safeTi 诊断库

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323528/rm48l540-used-of-safeti-diagnose-library-for-rm48

器件型号:RM48L540

尊敬的团队:

您能否指导我如何为 RM48微控制器实现安全功能以及如何添加 SafeTI 诊断库? 您有没有可用的演示视频? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    您可以从以下链接下载 Hercules safeTI 诊断库:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    下载后、请参阅以下有关如何使用它的主题:

    (+) RM57L843:有关使用 SafeTI 诊断库的问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为快速解决方案、您可以指导我、我需要将 SafeTI Diagnostic 中的哪些文件夹添加到我的项目中、以及我也应该更新我的 HAL 配置? 德州仪器是否有可用的应用程序将 SafeTI 的示例文件合并到应用文件中? 是否应在更新 sys_startup.c (_c_int00)文件时实施 SafeTI 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我已经在应用中手动添加了 Safe ti 文件。 我想知道如何检查它是否正常工作?

    请提供以下文件。

    1) 基于 RM48x ARMRegistered的安全微控制器的安全分析报告摘要(SPNU522)

    2) 基于 RM48x ARMRegistered的安全微控制器的详细安全分析报告(SPNU527)

    3) 3) 安全报告(有关更多信息、请与您的 TI 销售代表联系)  

    通过 SafeTI 诊断

    1)软件安全要求规范

    2) 2) 测试结果报告

    3) 代码质量报告

    4) 软件架构规范

    5) 5)安全案例报告

    6) 动态分析报告