This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634 - Q1控制卡控制套件

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324116/am2634-q1-am2634---q1-control-card-control-suite

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

     我正在从事 am2634控制卡的 API 开发。 我们正在寻找 提供了一个起点。  (包含 am2634寄存器的预定义结构体和联合体)

我们正在针对低延迟要求开发我们自己的 API、并更好地控制代码。 请提供相同信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manojikumar Murugadass

    我们有 CSL 文件、这些文件是根据这里的器件寄存器集设计的数据-< sdk>/source/drivers/hw_include /source/drivers/hw_include/am263x

    它将为您提供寄存器信息、偏移、位位置等更多详细信息。

    此致、
    Aakash