This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPMOG3507

Guru**** 2868260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM, ISO1050, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323476/mspm0g3507-q1-mspmog3507

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042DEVMISO1050SysConfig

您好 TI

我使用了 MSPM0 SDK 中的 MCAN 单一消息 TX 示例。 对于 TCAN1042DEVM、我将使用 ISO1050隔离式 CAN 收发器、

问题是当我单击按钮时,我没有在 MSPM03507 TX RX PIN 的 TX Rx 线路上获得输出。 正如示例所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajesh:

    您应仔细检查 MSPM0 Launchpad 和 TCAN1042DEVM 之间的硬件连接。  该示例是针对当前未发布的 BoosterPack 创建的。

    您还可以通过在 SysConfig 中添加环回特性并独立于其他电路板进行测试、来仔细检查 MSPM0功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.回送功能正常工作。 我已经检查过使用环回示例(mcan_loopback)

    2.我已经完成了上述连接并使用单个消息 TX 示例进行了检查。 它未在 TX Rx 引脚上显示任何信号。

    3为了使用 TX 和 RX 示例、我应该在代码或硬件中进行哪些更改?

    4.我应该保持什么跳线设置才能进行上述连接?  

    5.我在 SysConfig 中做了哪些更改才能使用上述连接?(在 singleMCAN 单消息 TX 示例中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prjesh,

    ISO1050上的 VCC1需要是3.3V、因为这是 MSPM0上的电压。 如果使用此配置发送到 MSPM0 (MSPM0 RX)、则可能是器件上的引脚损坏、因为 CAN 引脚无法承受5V 的电压。