This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:使用静态 IP 在 TMS570LC4357 HDK 板上执行 LwIP 演示的分步过程。

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323848/faq-tms570lc4357-step-by-step-process-to-execute-the-lwip-demo-on-the-tms570lc4357-hdk-board-using-static-ip

器件型号:TMS570LC4357

在此常见问题解答中、我将介绍 使用静态 IP 在 TMS570LC4357 HDK 板上执行 LwIP 演示的分步过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    按照以下所有步骤、 使用静态 IP 在 TMS570LC4357 HDK 电路板上执行 LwIP 演示。

    1.首先从以下路径下载 LwIP 演示:

    6.1.项目0 - Hercules 安全 MCU 文档

    2.下载 demos 文件夹后、您可以在以下路径中找到 TMS570LC4357HDK LwIP 演示:

    ..\Application\LwIP\v00.04.00\TMS570LC43x

    将此示例项目导入 CCS 项目资源管理器。

    4. 现在将 TMS570LC4357HDK 电路板上的 S2-4开关更改为

    5.现在在 PC 和 HDK 板之间连接一条以太网电缆、并打开命令窗口、验证 ipconfig 详情。 我得到的 IP  地址和子网掩码如下所示:

    6.根据上述 IP  地址和子网掩码,  在 HDK LwIP  代码中配置静态 IP 地址如下:

    现在构建工程并将其加载到 HDK 板中。

    7. 将项目加载到 HDK 板后、  使用以下配置打开串行终端应用程序。

    8.现在重置电路板并验证 串行通信数据

    如您所见、PHY ID 和器件 IP 地址现在也已设置。

    9.现在打开浏览器并访问  串行终端中收到的服务器 IP 地址。

    大家可以看到、我能够访问服务器页面、因此演示工作正常。

    只需确保正确执行所有这些步骤。 我随附经测试的项目供您参考:

    e2e.ti.com/.../1184.LwIP.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。