This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM263P4:AM263Px MCU_PLUS_SDK 上运行开箱即用网络示例的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323824/faq-am263p4-issues-running-out-of-box-networking-examples-on-am263px-mcu_plus_sdk

您好、TI 专家!

我在 从 MCU_PLUS_SDK 运行开箱即用网络示例的 AM263Px 方面遇到问题。

我看到以下一个问题:

  • 我的 AM263Px 器件无法从我的 DHCP 服务器获取分配的 IP 地址。
  • ENET MAC 环回测试通过、但第2层 PHY 环回测试的结果不符合预期。
  • 我的 Enet Rx 无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 如果您使用的是 PCB# PROCxxxE1板、在运行该示例时遇到问题:
      这是一个已知问题、已在用户指南(第1.1.1.2节) EVM 用户指南- AM263Px 中解决

    • 如果您使用的是 PCB# PROCxxxE2板并遇到问题:
    1. 据报告、使用 CCS GEL 文件初始化 AM263Px 电路板时出现一些问题。 GEL 文件无法正确设置 PLL 时钟、因此 RX 时钟配置不正确、导致无法正确接收帧。 调试和开发期间推荐的方法是将应用程序附加映像刷写到器件中或将 SBL NULL 刷写到器件中、以 OSPI 引导模式引导、让 SBL 初始化完成、然后将应用程序二进制文件加载到内核中。

    2. 通过 SYSCFG 中的新更新、器件数据可能会发生更改。 这很重要、因为来自 syscfg 文件的自动生成的文件采用该器件数据。 这可能会导致外设初始化错误以及后续示例无法提供所需的功能。
      在 CCS 中进行新更新后、在某些引导模式下用于初始化的 GEL 文件可能会发生更改。 同样、如果初始化参数不正确、功能可能会中断。
      因此建议将最新的 MCU_PLUS_SDK 与最新的 CCS 和 SYSCFG 版本一起使用。 (例如、如果您使用的是 mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20、则使用 syscfg 1.18和 CCS 12.5)。   
      指向最新 syscfg 的链接: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG#downloads
      最新 MCU_PLUS_SDK 的链接: https://www.ti.com/tool/MCU-AM263PX# MCU-PLUS-SDK 下载
      最新 CCS 链接: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads


    此致、
    Shaunak