This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:无 USB C PD 端口的 USB DFU 配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315528/lp-am243-usb-dfu-configuration-with-no-usb-c-pd-port

器件型号:LP-AM243

您好!

-我正在尝试遵循 AM243x MCU+入门指南

-我目前卡在步骤"安装 Windows 通用 USB 驱动程序"。 在"Getting Started->Download、Install 和 Setup SDK and Tools"部分下

-我的工作站没有带供电功能的 USB C 端口

-我无法从工作站为 Launchpad 供电; 我需要外接电源适配器

-我已将 LaunchPad 上的开关设置为从 DFU 引导、并尝试将 LaunchPad 连接到我工作站的 USB C 端口(无供电)

-我已下载 Zadig,但   由于我缺少 USB C PD 端口,在 Zadig 中看不到 AM64x DFU 设备。

-是否有建议的解决方法?

-是否有任何设备可以为 LaunchPad 供电,但允许我的笔记本电脑连接到设备?  

-任何帮助都会被感激

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Broydon:

    如果您的 PC 上有 USB 3.0或3.1连接器、您可以购买具有 USB C 连接器的 USB 集线器。 将 USB 集线器连接到 PC、将 USB C 连接到 EVM。 它可以解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、

    感谢您发送编修。

    -你的建议是我一直在努力采取的道路

    -我的电脑有 USB 3.0接口

    -我昨晚买了一个集线器(Anker 332)试图解决这个问题

    -集线器有一个 USB C 电源输入端口(连接到5V 20W 墙上适配器), 一个通过公 USB C 电缆,一个 USB C 数据端口,和几个 USB 3.0端口

    -当集线器连接到我的5V 20W USB C 壁式适配器和连接到直通电缆的板时、我可以为 LaunchPad 供电

    -当 集线器连接到我的5V 20W USB C 壁式适配器且板连接到 USB C 端口时、我无法为 LaunchPad 供电、这是正常现象、因为该端口不具备电力输送能力

    -在这种配置下,将我的笔记本电脑连接到集线器上的 USB 3.0端口时,我在 Zadig 中仍然看不到 LaunchPad。

    -我很难找到一个 USB 3.0集线器,它也具有 USB C 电力输送@ 5V/3A

    -我可以通过 J1或 J2接头上的其中一个5V 引脚为电路板供电、并仅使用 PC 和 LaunchPad 之间的 USB C 连接来传输数据吗?

    谢谢
    布罗伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Broydon:

    我猜来自 J1或 J2的5V 电源将不起作用、因为必须要有加电顺序。 我会将您的问题转发给硬件专家、以获得进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Broydon:  

    对于典型台式使用、可以通过 USB-C 交流/直流5V/3A 转换器为电路板供电。  

    在 LP-AM243用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/spruj12f/spruj12f.pdf)的"重要声明"部分、我们包含了有关可与电路板一起使用的可能的特定交流/直流转换器型号的注释。 许多经销商提供了多种选择、但这是一个开始。  

    该电路板确实要求 Type-C 电缆提供正确的 CC1/CC2枚举电压状态、以指示电源在广播5V/3A 操作。  

    LP-AM243不支持通过5V BoosterPack 引脚供电、仅提供到相连的 BoosterPack 板。  

    如果有帮助、请告诉我。  

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    -道歉在答复中的延迟,我已经离开这个问题的一点

    -我可以为电路板提供正常的电源,以进行典型的操作; 不过、设置指南中有一个步骤("下载、安装并设置 SDK 和工具"部分、"安装 Windows 通用 USB 驱动程序的步骤") 需要我通过 USB-C 连接器将驱动程序从 Launchpad 安装到工作站

    -我的工作站没有 USB C 供电功能

    -我尝试过许多配置中的 USB 集线器,但似乎无法通过 Zadig 工具找到'AM64x DFU'设备

    -我最近的尝试是获得一个 USB C 分线板,并强制 CC 线路广告5V/3A

    - 这种配置正确地为 Launchpad 上电( LD9闪烁一次,之后 LD6-8持续开启)

    -但是,我仍然无法通过 Zadig 工具看到该板

    -这些驱动程序是否可从 TI 获得、而不必从 Launchpad 安装? 这将让我能够继续开发并突破这一障碍、

    -需要执行此步骤才能继续完成入门指南的"EVM 设置"部分,因为我无法安装  运行 SOC 初始化二进制文件所需的 SBL DFU 驱动程序

    -目前这些问题可能对 Ming 更合适,因为我已经设法将主板连接到我的工作站,并获得了正确的配置 LED ,但我无法安装'windows 通用 USB 驱动程序'和驱动程序使用'BLDFU'

    再次感谢您的帮助

    布罗伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Broydon:

    当您将 AM243x LP 上的 J10 (USB-C 连接器)连接到主机时、是否在 DOS 命令窗口中看到以下内容?

    如果您安装了 USB 设备树视图、您能看到以下内容吗?

      

    当我通过 USB-C 电缆将 AM243x LP 的 J10直接连接到窗口 PC 时、可以看到这两个屏幕。

    如果您的设置无法看到上述两个屏幕、则说明您的设置有问题。

      有关详细信息、请参阅《AM243x MCU+ SDK:使用 DFU 刷写 Hello World 示例》(TI.com)。

    此致、