This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件

Guru**** 2609325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323374/mspm0g3507-mspm0g3507-launchpad-development-kit

器件型号:MSPM0G3507

1)我的问题是关于 ADC。 要读取 ADC 值,我们可以使用无中断的 ADC。 因为在示例代码中它们用于读取 ADC 作为中断,我们可以使用无中断的 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    您可以在没有中断的情况下使用 ADC。 中断帮助 MCU 了解 ADC 通道何时完成对该值的采样和转换。

    一般来说、我建议使用中断、因为您可以将 CPU 置于睡眠模式或在等待 ADC 采样的同时执行其他任务。 否则、您必须在 ADC 例程周围具有特定的处理流程、以跟踪何时启动 ADC 以及何时完成采样和转换。

    此致、
    卢克