This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:TMDSRM48HDK 3D 模型请求

Guru**** 2858460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322784/tmdsrm48hdk-tmdsrm48hdk-3d-model-request

器件型号:TMDSRM48HDK

您好!

我希望获得上面板的步骤文件。 有人能为您提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    HDK 是使用 Cadence Allegro 设计的。 设计文件位于  

    TMDSRM48HDK 开发套件| TI.com

    提取文件后、可在以下位置找到设计文件:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。

    不幸的是、我的公司没有 Allegro、因此我希望其他人可能有一个可以共享的步骤文件。  

    同时搜索.brd 到.stp 转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    Altium 的 导入向导 能够将 Allegro PCB 设计(*.brd)、导 入到 Altium Designer 中。

    您可以下载 Altium 吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。