This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:调试器问题

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322082/lp-xds110-debugger-issue

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

你(们)好。

我在 XDS110调试器方面有问题。 我运行 TM4C1294NCPDT 控制器、在调试程序时收到以下错误。

因此、请为我提供有关如何解决该问题的建议。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     何时会发生这种情况? 这是否是您首次在新电路板上使用 XDS110? 如果没有、那么在 XDS110连接问题发生之前、您是否在 MCU 上运行了任何程序? 换句话说、您之前是否成功加载和调试了电路板上的任何程序? 您还记得电路板上最后运行的程序是什么吗? 如果您有一个程序将 MCU 置于低功耗模式(例如休眠或 DEEPSLEEP)、但无法唤醒、则调试探针通常会无法连接到目标。 在低功耗模式期间、时钟被关闭。 如果没有运行的时钟、调试器无法连接到目标。  

     您是否还有另一个板要使用 XDS110进行连接? 如果您使用另一个电路板、并且连接良好、则表示 XDS110调试探针处于良好状态。 问题更多是与电路板相关。  

     如果您的电路板是 LaunchPad、则可以使用 LM 闪存编程器来解锁器件。 见5.3.1节。 如果您有一个定制电路板、那么您可以使用以下命令 dbgjtag.exe–f @xds110–Y unlock、mode=Tiva"来解锁器件。 请参阅第5.3.2节。 应用手册中以了解详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    您还可以使用测试连接来确定 JTAG 扫描链是否正确。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将尝试此操作