This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Unflash "minidump.dll"错误

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, UNIFLASH, CC1312R7, CODECOMPOSER, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321293/uniflash-unflash-minidump-dll-error

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1312R7、 CODECOMPOSER、 CC1352P7、LP-CC1312R7

每当我尝试使用 Uniflash 时、我都会在映像中得到错误。 无论其是联机版本还是 Windows 版本、都会发生这种情况。

而不是调试器或连接。 使用 CodeComposer Studio、我可以下载通过调试器连接到我的电路板和芯片(CC1312R7)、而不会出现任何问题。 我甚至更新了调试器(XDS110)上的固件。

错误:0x00007858 115 3 LIB C:dlopen ("minidump.dll"、0) 0x00007858 115 3 LIB R:dlopen ("minidump.dll"、0)  或

0x00002C08 532 3 LIB C:dlopen ("minidump.dll"、0) 0x00002C08 532 3 LIB R:dlopen ("minidump.dll"、0)= 00007FFE04B30000

我已多次重新安装 Uniflash 8.3。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您在哪个阶段看到了误差? 这会在器件检测时或在刷写电路板时弹出?

    如果是在刷写期间、请尝试其他项目以查看示例项目是否有效?

    Uniflash 8.5已于11月发布、是否有理由让您仍处于8.3?(这可能不是一个修复问题、但只是好奇)。  www.ti.com/.../UNIFLASH

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    Uniflash 8.5有同样的问题(我刚刚尝试过)。 我在检测到编程器但尝试与电路板通信之前按下"Read Device Info"按钮来获得该问题。 按下带有您选择的有效图像的"Load Image"按钮将产生相同的结果。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:  

    您的屏幕截图似乎与器件不同、是否同时尝试了 CC1352P7和 CC1312R7?  

    我尝试了 Uniflash 8.5、可以从 CC1352P7和 CC1312R7中读取。 我将联系 Uniflash 团队。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid、好眼。 使用自动检测功能时、它会拉高 CC1352P7。  但是 、我可以手动选择 CC1312R7。 无论针对哪个芯片 Uniflash、我都会遇到相同的问题。 即使使用 LP-CC1312R7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas -在尝试读取存储器的内容时是否出现相同的错误? 我会猜测您会这么做、但希望进行确认。

    谢谢

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    正确。 同一问题。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以生成调试服务器日志并将其附加到该线程?

    请参阅名为"缺陷报告和记录"的部分: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_5/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-logging

    您是否还能提供正在使用的主机操作系统(和版本)?

    谢谢

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    Windows 11 Pro 10.0.22621内部版本22621。

    我能够进行 GUI 调试(随附)。 每当我打开设置时、DS Server 调试都会显示"启用"按钮。 当我单击它时、按钮变为"Disable"、但 它不显示 ds.log 文件的路径(如 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_5/uniflash_quick_start_guide.html#defect-reporting-and-logging 中所示)。 关闭并重新打开"设置"窗口会再次禁用 DS Server 调试日志记录。 我尝试在管理模式下运行、并在文件系统上查找 ds.log 文件、但没有效果。

    e2e.ti.com/.../8637.uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每当我打开"设置"时,DS Server 调试程序都会显示"启用"按钮。 当我单击它时,按钮变为"禁用",但 它没有显示到 ds.log 文件的路径[/报价]

    这真的很奇怪。 当我按"启用"时、会得到完整路径、如:

    我使用的是 Windows 10。 我将尝试查看这是否适用于 Windows 11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈! 我在按"Enable (启用)"时没有获得该路径。 我可以转到这条路径。 其中有一些配置文件、但没有 ds.log 文件。 随附供参考的日志文件之一。 它们非常沉闷。
     e2e.ti.com/.../uniflash_2D00_2024_2D00_02_2D00_02.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的 Windows 11 PC 上尝试了这种方法、一切都按预期工作。 8.3和8.5都有这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以尝试其他方式来生成日志:

    请转至下面文章中的"诊断服务器日志->命令行"一节、然后按照步骤从 DOS 控制台启用 DS 日志记录:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#command-line

    然后通过以下方式从同一控制台启动 Uniflash:

    > C:\ti\uniflash_8.5.0\node-webkit\nw.exe "C:\ti\uniflash_8.5.0"

    如果在自定义位置安装了 UniFlash 8.5、请相应地更新以上内容。

    谢谢

    小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我解决了这个问题。 在某种程度上,我设置了一个窗口环境变量下面。 这一定是 uniflash 实例弄乱的地方。 Uniflash 现在运行正常。

    TI_DS_ENABLE_LOCKING = true
    TI_DS_logging_output=c:/temp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时我在下面设置了一个 Windows 环境变量。

    有趣。 您过去是否将这些设置为对过去的其他问题进行故障排除?

    在任何情况下、我很高兴您找到了问题的根源。 感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前确实遇到过与之相关的问题、但 CCS 工作正常、并且这是一个较低优先级的问题、因此在调试失败后、我继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调查后、问题似乎是  TI_DS_logging_output 被设置为一个已存在的目录、其中没有附加文件名。 显然会导致 TI Cloud Agent 出现某些问题、从而影响 UniFlash。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11635

    谢谢

    小