This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:程序在调试模式下运行时不会发生实时操作。

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323166/tm4c123gh6pz-real-time-actions-are-not-occurring-when-the-program-is-running-in-debug-mode

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!  

我将使用 TM4C123GH6PZ 定制板以及 Segger J-Link 进行调试。

虽然我可以进入调试模式、但无法观察到任何实时操作、例如实时值、在7段显示屏上显示数字、或启动 UART 通信、RTC 或看门狗功能。 即使在修改代码、将其上传到 MCU 并对电路板下电上电后、更改也会按预期生效。

但需要注意的是、在调试模式下、我遇到一个无法观察实时执行的限制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    xiaoming yan 说:
    虽然我可以进入调试模式、但我无法观察到任何实时操作、例如实时值、在7段显示屏上显示数字或启动 UART 通信、RTC 或看门狗功能。 [/报价]

    我不清楚您的问题描述。 我有一些问题。

    -您是否将 CCS 与 J-LINK 配合使用?

    -您提到在调试模式下不工作。 在没有连接调试器的情况下在自由运行模式下该怎么办。 会产生相同的行为吗?

    -您是说尽管加载了代码,但 MCU 仍没有运行代码吗? 或者代码正在运行、但调试器无法显示您要查找的内容?

    -在 LaunchPad 上运行相同代码时,您会看到同样的问题吗? 这将告知问题是与固件还是与硬件有关。

    -要确定这不是与 J-Link 调试探针相关的问题,您是否有另一个可以尝试的调试探针? 您看到同样的问题吗?

    -如果您 在定制电路板上加载一个简单的 TivaWare hello 示例、您是否会看到通过 UART 发送至终端窗口的'hello'消息?