This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:电容器放置和布线

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361256/tm4c1290ncpdt-capacitor-placement-and-wiring

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

应用报告包含以下信息。
https://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf

我们的设计指南是使用过孔电容器器件引脚接线配置、以消除高频噪声并缓解电源波动。 妥善做法是将过孔放置在靠近器件引脚的位置。 与最佳做法相比、过孔电容器器件引脚布线的配置如何? 我想从您那里获得一些建议。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor。

    [quote userid="465179" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361256/tm4c1290ncpdt-capacitor-placement-and-wiring 如何比较通过电容器器件引脚进行布线的最佳做法? I [/报价]

     我不太明白您的问题。 如下图所示、将电容尽可能放置在靠近 VDD 对的位置是最佳做法。