This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM273x 安全功能

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360080/am2732-am273x-secure-function

器件型号:AM2732

您好

我对 AM273x 有疑问吗?

第1季度

在 DS 中、有安全器件型号。

并写了"Produsion Key HS Device"。

这是否意味着要对 TI 密钥进行编程(在 OTP 中)、并且这是 HS-K3 FS 器件、与其他 K3 archi 处理器相同?  

第2季度

AM273x 是否可以升级至 HS-SE 器件?

(可以更新 OTP 密钥吗?)

密钥只能由客户权限更改一次?

第3季度

我认为 AM273安全 SDK/文档有安全文档(包括 OTP 密钥编写器)。

如果有、您能告诉我申请表上的地址或链接吗?

此致、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将把这个问题转给另一名团队成员、以便进一步了解最新情况。 但这是我的初始响应:  

    问题1: 用户可通过 OTP 电子保险丝存储器对安全密钥进行编程。 TI 提供了编程方法(OTP 密钥写入器)。   

    问题2. OTP 电子熔丝内存有限、并且每个内存位置只能被写入一次。 然而、随着时间的推移、可以完成多个密钥写入会话、其中每个会话都将写入可用 OTP 存储器的不同部分。  

    问题3: 我认为这只能通过当地的销售团队支持获得。 有关这些信息、请与您当地的 TI 销售办事处联系。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的信息。

    我知道 AM273x 具有与另一个 K3器件相同的安全功能。

    此致、

    GR