This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK-AM273X:MCU-PLUS-SDK 编译

Guru**** 2060970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360622/mcu-plus-sdk-am273x-mmwave-sdk-compile

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X

在我编译时、我发现 r5f 有一个链接选项-flot。

我想问一下这个选项的功能是什么? 如果将其移除、它是否会对系统产生任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将把这篇文章传给我们的一位软件应用程序团队成员、供其参考。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Currin:

    根据 TICLANG 用户指南的以下段落:  1.3.7.优化选项—TI Arm Clang 编译器工具用户指南

    flto 表示"模块间优化被使用"它将执行全局优化。 它将提高代码执行速度或减小代码大小、具体取决于您使用的选项。

    此致、