This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:ADC 电源问题

Guru**** 2857580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360818/am2432-adc-power-issue

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:TPS65219

尊敬的专家:

我的客户使用 TPS65219为 AM243x 供电、他们发现为 ADC 供电会导致 PMIC 出现故障、以下是有关为其供电的详细信息

情形 1:

PMIC (1.8输出)--NC--> VDDA_ADC0

放大器-> ADC0_REFP

在本例中、VDDA_ADC0为1.9V、ADC0_REFP 为1.78V。其他电源轨正常工作、am243x 可以正常上电。  

情形2:

将 PMIC 1.8 OUT 连接到 VDDA_ADC0。 在本例中、VDDA_ADC0为1.8V、但其余电源轨出现故障、am243x 无法通电。

有什么想法吗?这是什么原因造成的?  

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!  

    感谢您的查询。

    是否有任何输入连接到 ADC 输入。

    您能验证输入的振幅吗?  

    请注意、ADC 输入不具有失效防护功能。

    如果在 SOC 电源斜升之前 ADC 输入可用、则必须断开输入并进行测试。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    电路板上有四个 ADC 输入、未使用的 ADC 引脚下拉。 当他们尝试找到问题时、三个 ADC 输入断开、只剩下一个、当 PMIC 发生故障时电压为1.338V。

    当它们将 ADC 输入降低到0.7V 时、PMIC 正常工作。

    "非失效防护"是什么意思? 启动时是否有必要确保 ADC 输入为零?

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!  

    谢谢你。

    当他们将 ADC 输入降低至0.7V 时,PMIC 工作正常。

    很高兴听到您看到问题。

    "不自动防故障"是什么意思? 启动时是否有必要确保 ADC 输入为零?

    请参考以下内容。 在此用例中、应仅在 SOC 电源斜升后应用 ADC 输入。 或者、您需要在电源斜坡后切换 ADC 输入。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1300808/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design-power-sequencing-between-soc 处理器和连接的设备失效防护

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、您好!  

    三个 ADC 输入断开

    我假设这用于测试。 如果应用中未使用这些 ADC、建议将未使用的 ADC 下拉。

    此致、

    斯里尼瓦萨