Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65219
尊敬的专家:
我的客户使用 TPS65219为 AM243x 供电、他们发现为 ADC 供电会导致 PMIC 出现故障、以下是有关为其供电的详细信息
情形 1:
PMIC (1.8输出)--NC--> VDDA_ADC0
放大器-> ADC0_REFP
在本例中、VDDA_ADC0为1.9V、ADC0_REFP 为1.78V。其他电源轨正常工作、am243x 可以正常上电。
情形2:
将 PMIC 1.8 OUT 连接到 VDDA_ADC0。 在本例中、VDDA_ADC0为1.8V、但其余电源轨出现故障、am243x 无法通电。
有什么想法吗?这是什么原因造成的?
此致、
挂起。