This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过 DMA 清理存储器

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315953/tms570lc4357-memory-scrubbing-via-dma

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在为 L2RAMW 开发内存清理程序。 我们希望定期读取整个存储器以触发 single-bit 校正或检测双位错误。

我们希望使用 DMA 对其进行优化。 可以使用 DMA 来实现这一点、还是只能通过 CPU 读取来实现?

感谢您的帮助!