This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:关于 MSPM0C1104SDYYR 频带规格

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322652/mspm0c1104-about-mspm0c1104sdyyr-taping-specifications

器件型号:MSPM0C1104

您能否告诉我 MSPM0C1104SDYYR 的磁带规格?

由于该选项处于预发布状态、因此上述信息并未写入数据表中。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会询问团队、这是不是我们提供的信息。  您是否已经有感兴趣的特定封装?  

    谢谢。

    JD  

    编辑: 我看到您已经包含了完整的器件型号。  让我替您检查一下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾与我们的系统和产品工程团队交流、他们确认 M0C 的所有 DYY 封装都符合我们 MSPM0Lxx 产品系列的尺寸和方向。   请使用 MSPM0L1306数据表中的 DYY T&R 信息。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD San

    在感谢的情况下被很好地记录。

    客户对 MSPM0C1104SDYYR (SOT-23-THN)感兴趣。

    我们指的是 T&R 信息。