This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:I2C、GPMC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321410/am2634-i2c-gpmc

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

您好
我使用 RTOS。
在第一个驱动器上驱动 Drivers_i2cOpen()函数和 Drivers_gpmcOpen()函数。
它可与 JTAG 正常配合使用。 我使用 UART_uniflash_GUI.py 写入闪存。 在 GPMC_open 处停止。

SysConfig:1.18.0

MCU+ SDK:9.1.0.41

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM2634

    您好
    我使用 RTOS。
    在第一个驱动器上驱动 Drivers_i2cOpen()函数和 Drivers_gpmcOpen()函数。
    它可以与 JTAG 很好地配合使用。 我使用 UART_uniflash_GUI.py 写入闪存。
    然后、如果 GPIO 设置为低电平、则低电平长度不会减少到小于1ms。
    请告诉我解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    我将这两个线程合并在一起、因为有关您所面临的问题、主题存在很大的重叠。

    您能否介绍一下使用  UART_uniflash_GUI.py 加载时要执行的步骤?

    通常、我在使用 UART 引导模式时用于加载固件的脚本是 uart_uniflash.py、而不是 GUI 版本。 是否有特定需要改用 GUI 版本? 如果不是、您可能需要按照 SDK 指南中随 UART_uniflash.py 提供的步骤重新尝试。  

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 uart_uniflash_GUI、uart_uniflash。
    两者测量的结果相同。

    1.进入 UART 引导模式
    2.检查 CCCCC 是否出厂
    3.使用 uart_uniflash_GUI、uart_uniflash 将文件写入闪存
    4.更改为 QSPI 模式并进行引导
    5.检查 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    您是否在相同模式下对这两者使用构建文件? 与从调试模式加载 CCS 中一样、然后使用 Debug 文件夹中的 tiimage 来加载 UART 引导模式?

    此外、  您使用的是哪个 SBL 配置文件? 您能否共享 SBL 文件以查看地址等?

    如果对 GPIO_MULTI_LED_BLINK 等示例执行相同的过程、它是否可以按预期工作?

    我假设所有步骤中的 UART 闪烁均表示成功。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在闪存中写入和驱动没有问题。
    我使用了 ti 提供的 UART 程序和引导加载文件。

    我的问题是、在加电和启动之后、在 RTOS 上的驱动程序打开期间、它只在 GPMC 和 i2c 处停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     庆州市,您好!

    我可以说、应用程序如您所描述的行为是意外的、因此我不会立即提出建议、因为我需要更多信息。

    您能否回答我提出的其他问题、以便我更全面地了解您的设置?

    此致、

    拉尔夫·雅各比