This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:5V 输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321038/ek-tm4c1294xl-5-v-output

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TPS2052B

您好!

我想将 EK-TM4C1294XL 微控制器用于某个应用、我想知道是否有办法从微型器件的某些输出端提供5V (800 mA)电压。

提前感谢。

此致
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      EK-TM4C1294XL 上有两个 BoosterPack 连接器。 在每个 BoosterPack 连接器上有一个5V 引脚。 请参阅 LP 用户指南。 电路板上有一个 TPS2052B_DRB_8 、它会将电流最小值限制为0.75A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答。  根据我在 TPS2052B_DRB_8的数据表中读出的内容、最小电流为0.75A、最大电流为1.25A。那么您可以通过5V 引脚通过800 mA 提供5V 电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

     是的、我同意800mA 应该没问题。