This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:从外部连接 FRAM

Guru**** 2763035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322507/am2632-q1-connect-fram-externally

器件型号:AM2632-Q1

是否可以从外部连接 FRAM? 如果可能、它可以连接多少容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与存储器的确切类型相比、连接外部存储器的能力更依赖于存储器的接口。  除了某些存储器用于连接的通用 I2C、SPI、UART 等串行接口、AM263x 器件还具有 QSPI 和 GPMC 接口。  请注意、根据您正在查看的特定存储器器件上的准确通信接口、可能有也可能没有示例代码演示该接口与已存在的外部存储器之间的连接、因此您可能必须编写自己的驱动程序。

    如果您考虑了特定的 FRAM 存储器器件、请分享该器件的器件型号和存储器接口、我们可以更好地指导您是否支持该器件、 并且是否有任何可用于 AM263x 或可重新用于 AM263x 的软件驱动程序。

    谢谢。
    迈克