This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:询问与 EtherCAT 固件更新相关的问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310046/am2434-inquire-about-issues-related-to-the-ethercat-firmware-update

器件型号:AM2434

您好!

我们正在使用 PRU-ICSSG 实现 EtherCAT 通信、但我们有关于固件更新的一些问题。

参考 ETG5003.2固件更新手册、其中提到在从器件确认引导状态期间不应复位 ESC。

在我们的固件更新流程中、应用模式通过软件热复位方法跳转到引导模式。 我们注意到、使用软件热复位方法时、PRU-ICSSG 也会同时复位。 因此、ESC 会在从器件 确认 引导状态之前复位、这似乎违反了 ETG5003.2固件更新手册中的规范。

那么、我的问题是:

1.是否有其他推荐的固件更新流程方法?

2.是否有办法在不复位 PRU-ICSSG 的情况下执行软件热复位、以避免 ESC 复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 是否有其他推荐的固件更新流程方法?

    大家好、您可以在此处检查框架软件更新流程: AM243x 工业通信 SDK:使用 TwinCAT 设置 EtherCAT 子器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2. 是否有办法可以在不复位 PRU-ICSSG 的情况下执行软件热复位、以避免 ESC 复位?

    您能否澄清以下内容:

     APP 模式通过软件热复位方法跳到引导模式、是否意味着要在与 EtherCAT 子器件相同的 r5f 内核上运行一些其他应用。

    AM243x 工业通信 SDK:EtherCAT 子器件 FWHAL

    下面是有关 ESC 设计的详细信息、r5f 是 ESC 的一部分。

    如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。

    您的意思是说您是在与 EtherCAT 子设备相同的 r5f 内核上运行一些其他应用程序吗?

    可以。

    我们有自己的引导加载程序。 当我们需要加载另一个应用程序时、我们会启动软件热复位、使 R5F 转换为 APP 模式、再转换为引导模式。

    关键是、在 EtherCAT 子器件进入引导状态之前、会有软件热复位到 R5F、并且 PRU-ICSSG 也会一起复位。 这似乎违反了 ETG5003.2固件更新手册中的规范。

    因此、我们想询问是否有其他方法来解决该问题。

    下面是有关 ESC 设计的详细信息,r5f 是 ESC 的一部分。

    据我们了解、PRU-ICSS 是下图中的部件吗?

    如果是这样、是否有方法可以只重新加载 R5F 而无需重新加载 PRU-ICSSG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关键点是、在 EtherCAT 子器件进入引导状态之前、软件会热复位为 R5F、并且 PRU-ICSSG 也会一同复位。 这似乎违反了 ETG5003.2固件更新手册的规范。

    尊敬的 Chen:

    引导状态由主器件管理、进入引导状态不需要热复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件热复位为 R5F,同时 PRU-ICSSG 也同时复位。 [/报价]

    每当我们进行热复位时、我们都将静止 PRU ICSS 和 R5F。 但这不违反固件更新手册、因为在固件更新期间、它指出可能会发生 ESC 复位、并且允许按引导初始化序列进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    让我来澄清一下我的问题。

    1.在固件更新过程中、当主器件启动引导状态时、EtherCAT 子器件会首先通过软件热复位进入引导模式、然后再进入引导状态。  由于软件热复位、PRU 也会一起复位。 此切换过程似乎违反了 ETG5003.2。 因此、我们希望询问是否有其他有关固件更新流程的建议。

    2. 希望了解一下典型的固件更新流程。 当主器件启动引导状态时、从器件的更新过程是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 在固件更新过程中、当主器件启动引导状态时、EtherCAT 子器件会首先通过软件热复位进入引导模式、然后再进入引导状态。  [/报价]

    请帮助我理解这一点:该固件是否由您编写、因为在我们的实现中、我们没有在主器件启动启动状态时重置子器件的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.  介绍一下常用的固件更新流程。 当主器件启动启动启动状态时,从器件的更新过程是什么?

    请参阅此文件以浏览更新宏:ind_comms_sdk\examples\industrial_comms\ethercat_slave_Beckhoff_ssc_demoefoe.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    希望问题得到解决。 如果您有任何问题、请创建新主题帖。