This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ICSS-AM243X:使 EtherNet/IP MCU-PLUS-SDK 适应第三方库/配置 ICSS EMAC 的指导准则

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316472/mcu-plus-sdk-am243x-guidelines-on-adapting-the-ethernet-ip-fwhal-to-a-third-party-library-configure-icss-emac

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好!

我们目前正在开发 AM243X、需要为 EtherNet/IP 使用第三方库、因为 TI 提供的库不支持 CIP 安全。

您能否提供将 EtherNet/IP FWHAL 调整为第三方库的指导方针? 此外、我们不确定如何配置 ICSS EMAC。 我们在 SDK 文档中未找到任何用于初始化的示例代码(其中一个用于工业协议)。 尽管有一列要遵循的步骤和一列必需的中断、但我们仍需要一个实用的示例、展示如何执行设置以及如何将堆栈链接到 FWHAL。

感谢您发送编修。