This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826-AM243X:是否有 MCU-PLUS-SDK 驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315131/mcu-plus-sdk-am243x-is-there-a-enet-driver-for-dp83826

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83826E

大家好!

我的客户将 DP83826与 am243x 一起使用。 根据 AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 集成指南、需要源文件和头文件来实现 phy 驱动程序、但是、SDK 仅具有  用于 dp83822、dp83867、dp83869的源文件和头文件、而没有 dp83826。  

在哪里可以找到 dp83826的源代码和标头、或客户必须自行实施?  

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    我们提供了 PHY 驱动器、供客户参考自行开发任何其他 Phy 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以从 PHY 团队获取适用于 Linux 的 phy 驱动程序文件、但也可用于 RTOS。

    我还了解到、dp83822 phy 驱动器也应该能与 dp83826e phy 正常工作。 这里还是参考 Linux 驱动程序。

    对于 RTOS 也应适用、请要求客户尝试相同的方法。

    (+) DP83826I:当前的 DP83826 Linux 驱动程序是否支持 DP83826I 直接–接口论坛–接口–TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    客户正在尝试 dp82822驱动程序、但有一些问题。

    首先、他们无法在 syscfg 中选择 dp83822、因此他们提取了 syscfg 生成的代码、对其进行修改并禁用 syscfg 以使用 dp83822。 这可能会导致问题、如何将 dp83822添加到 syscfg 选项? 以下是它们对提取 syscfg 代码的修改。

    当它们使用 dp83822驱动程序时、软件在 initlization 时卡住:

    有什么想法、这可能是个问题?

    谢谢。

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提取 syscfg 可能不是正确的选项- 他们可以使用自定义板选项: AM243x MCU+ SDK:Enet 迁移指南

    它们还将使用哪种模式来连接 PHY MII/RGMII/RMII

    此外、请让客户将 RMII 用作 Enet 仅支持 RMII 中给出的驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    作为更新、他们尝试了使用自定义板选项、但仍然存在同样的问题。 它们使用 RMII。

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们明天打电话来讨论这一问题