This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:全双工以太网通信

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322158/tm4c1294ncpdt-full-duplex-ethernet-communication

器件型号:TM4C1294NCPDT

我正在使用 lwippts 文件进行 TCP IP 通信。 以下是用于全双工通信的代码行。

#if!defined (EMAC_PHY_IS_EXT_MII)&&!defined (EMAC_PHY_IS_EXT_RMII)
#define EMAC_PHY_CONFIG (EMAC_PHY_TYPE_INTERNAL | EMAC_PHY_INT_MDIX_EN |\
EMAC_PHY_AN_10B_T_FULL_DUPLEX)

发现的问题:

 以太网在使用全双工管理型交换机时无法正常工作。 但它适用于半双工代码。

请提供帮助。