This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:向设置为输出的 GPIO 中驱动3.3V 电压

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321996/msp432e401y-driving-3-3v-into-a-gpio-that-is-setup-as-an-output

器件型号:MSP432E401Y

我需要使用测试点施加外部3.3V 电压来刺激电路板上的硬件。  该信号通常由 GPIO 设置进行控制、作为 MSP432上的输出。  但很遗憾、我无法控制该测试的输出。  那么我要问的问题是:我可以在不损坏配置为输出的 MSP432 GPIO 的情况下将外部3.3V 电压应用到测试点吗?  不存在驱动过高电压的问题。  在测试期间、MSP432将无法控制该引脚。  我在数据表中看到、默认情况下所有 GPIO 都为高阻态、但不确定这在分配了引脚的情况下是如何适用的。

由于我们的设计受到特殊限制、这是必须执行的方法、因此以其他方式执行它的建议不是我在寻找的建议。  只是想知道是否做上面提到的事情是可以的或将造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我在数据表中看到所有 GPIO 默认为高阻态,

    当 GPIO 处于高阻态时、这意味着它们处于输入状态。 您可以从外部驱动测试点上的电压。 但是、如果 GPIO 引脚已处于输出状态、则应在测试点上驱动冲突状态。 例如、如果 GPIO 将稳态驱动为低电平、并尝试将测试点强制为高电平。 信号上的电压可能处于不确定状态、这种状态将不符合接收元件的 Vih 和 Vil 要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这是合理的。  那么、如果我能够将该 GPIO 设置为输入并简单地将其忽略(从 MSP432的角度而言)、这是否会导致线路上出现有效的电压电平?  如果该选项能够正常工作、那么该选项很适合我的应用。  只要3.3V 电源能够为接收组件以及 MSP432现在的输入引脚提供足够的电流、