This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:未编译 SBL_QSPI 示例

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322183/am2634-sbl_qspi-example-not-built

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

MCU : am2634

SysConfig:1.19.0

SDK:9.1.0.41

编译器: Ti_Clang v3.2.1.LTS

我如上所述使用它、但它不用于构建 SBL_QSPI 示例。

当我搜索论坛时、似乎这发生在9.0.0.30版本中

如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是否安装了 OpenSSL (1.1.1)? 似乎路径设置不正确、导致出现故障。

    此致、
    Aakash