This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CAN 与 EK-TM4C1294XL 进行通信

Guru**** 2387880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320844/tms570ls1224-can-communication-with-ek-tm4c1294xl

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

标题分别是测试 TMS570LS1224和 TM4C1294之间的 CAN 通信。

但它运行不正常、我想是因为 存在通信设置问题。

我在 TM4C1294中使用一个示例代码"simple_can_tx"、那么  您能告诉我如何在  TMS570LS1224侧进行设置吗?

如果您能给我举个带有代码句子的示例、我将不胜感激。

谢谢。