This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何从外部主机对 MSPM0C1104进行编程

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321173/mspm0c1104-how-to-program-mspm0c1104-from-external-host

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0L1306

大家好、

我的客户正在评估 MSPM0C1104。 在其设计中、一个外部主机(SOC MPU 或 MCU)连接到 MSPM0C1104。 他们询问是否有办法从外部主机更新 FW?

如果需要、请提供硬件参考设计、软件示例代码和用户指南。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    MSPM0器件的典型方法是通过位于器件 ROM 中的器件 BSL (引导加载程序)。 遗憾的是、该特定 MSPM0C110x 系列"成本降低"、因此在 ROM 中没有 BSL。  客户必须将自己的引导加载程序作为其应用的一部分实施、并管理接口和闪存更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    哪些类型的 MSPM0器件型号可以支持 BSL?

    在"SLAAE88A"中、它提到"MSPM0L1306"和"MSPM0G3507"可以是 BSL 目标器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    是的、这是正确的。  MSPM0L 和 MSPM0G 系列都在 ROM 中包含 BSL、 默认情况下支持 I2C 和 UART。  BSL 还支持"插件"接口、如 SPI 或其他自定义接口。