This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从 CC3235迁移软件

Guru**** 2927750 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321949/msp432e401y-sw-migration-from-cc3235

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

我的客户正在使用我们的 CC3235MODSF。 现在、他希望快速实施以太网而不是 WiFi 解决方案。 软件应易于移植、尤其是关于网络通信的软件。  

我们最好的基于 M4的器件是什么?  

谢谢再见   
汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

      MSP432E 和 TM4C129 MCU 均通过集成式 PHY 支持以太网。 这两个 PN 是同一个器件。 但是、TM4C129 MCU 基于 TivaWare SDK、而 MSP432E 基于 SimpleLink 生态系统。 如果您已经熟悉适用于 CC3235的 SimpleLink SDK、那么  MSP432E 的迁移会更简单。