This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:微 AM2632 SDK 实施的评估和反馈请求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320258/am2632-evaluation-and-feedback-request-for-micro-am2632-sdk-implementation

器件型号:AM2632

您好!

我们目前正在使用 Micro AM2632 SDK 08.05.00版本、配置有以下任务优先级:

  1. UDP 接收器任务优先级:最高(31)
  2. 模拟输入监控器任务优先级:29
  3. 存储器驱动程序(EEPROM 和闪存)任务优先级:27
  4. 读取和写入 EEPROM 任务优先级:24
  5. SPI 读取任务优先级:26

到目前为止、该软件已表现出令人满意的性能。 但是、随着我们准备在生产软件中部署它、我们非常重视您的意见、并希望寻求您的见解。 您对当前配置和优先级的反馈对于确保强大可靠的生产环境将大有裨益。

请在方便的时候尽早分享您的想法和意见。 感谢您在这方面的合作和专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!


    任务优先级完全取决于系统要求和用例。

    如果在 UDP RX 任务中有一个关键功能、那么具有最高优先级的功能是有意义的。  如果不了解系统及其要求、就很难推荐这种方法。

    此致、

    安库尔