Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
尊敬的专家
在 TM4C129ENCPDT 上 BIOS 启动失败,
我有两个电路板
1.旧电路板
2.新填充的电路板。
旧板工作正常,
新主板"BIOS 启动"不工作(当我进行电路调试时,它会失败,并从 BIOS 启动中中止)。
错误回复为
在闪存中使用 MAC 地址
已添加网络:IF-1:192.168.79.20
TI.sysbios.family.arm.m3.Hwi:第1277行:e_noIsr:ID = 94、PC = 00003ad8
PC = 0x00003ad8时、后台线程发生异常。
内核0:Thclusic Type_Task 出现异常。
任务名称:{unknown-instance-name}、句柄:0x20000d08。
任务堆栈基地址:0x20000d58。
任务堆栈大小:0x800。
R0 = 0xe000e108 R8 = 0xffffffff
R1 = 0x00004000 R9 = 0xffffffff
R2 = 0xe000e108 R10 = 0xffffffff
R3 = 0x00000001 R11 = 0xffffffff
R4 = 0xFFffffffff R12 = 0x00000001
R5 = 0xffffffff SP (R13)= 0x200014a8
R6 = 0xffffffff LR (R14)= 0x00003ad9
R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x00003ad8
PSR = 0x01000000
ICSR = 0x0042385e
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x00
UFSR = 0x0000
HFSR = 0x00000000
DFSR = 0x0000000b
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...