This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:在 HALCOGEN 上配置 GCM、以具有24MHz 的外部输出时钟。

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320762/launchxl2-570lc43-configuring-gcm-on-halcogen-to-have-an-external-output-clock-of-24mhz

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

您好!

我想获取有关如何 通过 HALCOGEN 项目在24MHz 中配置外部输出时钟的帮助。  

如果可能、我想更详细地了解的是每个时钟源的工作方式以及如何配置外部引脚来具有此类输出?

提前感谢您的帮助。  






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们主要可以在 ECLK1 (外部时钟输出引脚)上输出两个时钟。

    VLCK1或振荡器时钟均可直接指定给 ELCK 引脚。

    但此 VLCK1也可以是任意时钟域、如下所示:

    因此、您可以看到、TLCK1可以源自 OSC、PLL1、PLL2、LPO LOW、LPO HIGH 和外部等。

    这些都是可路由至外部时钟引脚的时钟的全部可能性。

    我在这里创建了一个示例项目、向 ECLK1引脚输出一个15Mhz 时钟、如下所示

    e2e.ti.com/.../ECLK1_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    执行该项目后、我可以在 TMS570LC4357控制器的 A12引脚上查看15Mhz 时钟的输出

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Jagadish 的快速和详尽的回应。  
    我将查看提供的项目、并自行测试相同的设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了在 ECLK 窗口中更改配置外、我是否需要确保 A12的任何其他配置都就绪?
    不确定我是否需要确保 PINMUX 配置正确地选择了引脚用于外部时钟的功能。 我认为 SYSPC1寄存器处理的情况可能不是这种情况。  

    在 ECLK 窗口中添加配置后、唯一的更改是在 HL_System.c、HL_System.h 和.DIL 文件上
    在 A12引脚上没有看到任何输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TMS570LC43_5F00_FreeRTOS.rar
    这是我正在使用的项目的当前配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    我是否需要确保 A12的任何其他配置到位?
    不确定我是否需要确保 PINMUX 配置正确地为外部时钟选择了引脚的功能

    无需确保任何其他 PINMUX 设置、因为 A12只有一个引脚功能、即 ECLK。

    您项目中缺少 CCS 项目文件、因此最后我使用 FreeRTOS 再创建了一个项目。

    e2e.ti.com/.../ECLK_5F00_Test_5F00_FreeRTOS_5F00_LC4357.zip

    我在该项目中使用15Mhz ECLK 系列进行了测试:

    我在 A15上得到了15Mhz 波形、如下所示:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。