This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SBL-AM243X:使用 MCU-PLUS-SDK Uniflash 进行刷写

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317174/mcu-plus-sdk-am243x-flashing-using-sbl-jtag-uniflash

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

尊敬的先生/女士:

我们正在使用  sbl_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang  示例项目以刷写我们的
AM2431BSDFIALVR TI 微控制器。 我们在电路板中使用的是闪存 S25HL512TFAMHI010。

运行示例项目时,它在 system_init();函数处停止。
2.在 SysConfig 中,DDR 和 MMCSD 是自动配置的,这是我们不需要的。
从 SysConfig 中删除这些配置后、


我们得到错误

Makefile:149:目标的配方'slb_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out'失败

第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
gMmcsdConfig C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41/source/drivers/lib/drivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
gMmcsdConfigNum C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41/source/drivers/lib/drivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未编译"sbl_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out"
tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码1 (使用-v 查看调用)
gmake[1]:***[sbl_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out]错误1
Makefile:145:食谱目标'all'失败
gmake:***[全部]错误2

示例项目以刷写我们的
AM2431BSDFIALVR TI 微控制器。 我们在电路板中使用的是闪存 S25HL512TFAMHI010。

运行示例项目时,它将在 system_init();函数处停止。
在 SysConfig 中、DDR 和 MMCSD 是自动配置的、我们不需要这种配置。
从 SysConfig 中删除这些配置后、
我们得到错误

Makefile:149:目标的配方'slb_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out'失败

第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
gMmcsdConfig C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41/source/drivers/lib/drivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
gMmcsdConfigNum C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41/source/drivers/lib/drivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未编译"sbl_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out"
tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码1 (使用-v 查看调用)
gmake[1]:***[sbl_JTAG_uniflash_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out]错误1
Makefile:145:食谱目标'all'失败
gmake:***[全部]错误2

解决此问题的方法

此致、

Kathir.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个重复的线程吗、如果 请单击此帖子的"此已解决我的问题"。