主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
我对 EMAC 时钟有疑问、哪个时钟域用于以太网模块 VCLK3或 VCLKA4_DIVR?
因为在 TRM 中、VCLKA4_DIVR 用于 EMAC 内部逻辑、而在数据表中、VCLK3用于 EMAC。


谢谢。
此致、
法伊拉潘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Veerappan:
EMAC 中总共有3种类型的时钟。
1.用于内部 EMAC 逻辑的时钟;由 VCLKA4_DIVR 域时钟完成。
2.用于 MDIO 功能的时钟。 MDIO 功能意味着配置 PHY 参数。

这由 VCLK3完成。
最后是用于向外部 PHY IC 发送/接收数据的时钟。

您可以看到、将有两个时钟、一个用于传输 TXCLK、一个用于接收 RXCLK。 您还可以注意到、这些时钟应需要由 PHY IC 提供。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Veerappan:

(+) RM57L843:VCLKA4、VCLKA4_DIVR 和 EMAC -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
您可以保持25MHz (MII 接口)或50MHz (RMII 接口)。
--
谢谢。此致、
Jagadish。