This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:EMAC 时钟

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320664/rm57l843-emac-clock

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

  我对 EMAC 时钟有疑问、哪个时钟域用于以太网模块 VCLK3或 VCLKA4_DIVR?  

  因为在 TRM 中、VCLKA4_DIVR 用于 EMAC 内部逻辑、而在数据表中、VCLK3用于 EMAC。

谢谢。

此致、

法伊拉潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    EMAC 中总共有3种类型的时钟。

    1.用于内部 EMAC 逻辑的时钟;由 VCLKA4_DIVR 域时钟完成。

    2.用于 MDIO 功能的时钟。 MDIO 功能意味着配置 PHY 参数。

    这由 VCLK3完成。

    最后是用于向外部 PHY IC 发送/接收数据的时钟。

    您可以看到、将有两个时钟、一个用于传输 TXCLK、一个用于接收 RXCLK。 您还可以注意到、这些时钟应需要由 PHY IC 提供。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 jagadish gundavarapu、

       配置 Halcogen 时建议 VCLKA4_DIVR 的时钟频率是多少。

    谢谢。

    此致、

    法伊拉潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    (+) RM57L843:VCLKA4、VCLKA4_DIVR 和 EMAC -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    您可以保持25MHz (MII 接口)或50MHz (RMII 接口)。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。