This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在最新的 SDK (1.20.00.05)中、.h 和文档中出现了以下函数、但似乎没有实现。 这是错误吗?还是漏掉了一些东西?
DL_Timer_setSecondCompSrcDn
Timer_Get CompSrcDn
DL_Timer_setSecondCompSrcUp
Timer_Get CompSrcUp
DL_Timer_setSecondCompActionDn
DL_Timer_getSecondCompActionDn
DL_Timer_setSecondCompActionUp
DL_Timer_getSecondCompActionUp
我要尝试在输出通道 C0/C1/C2上的单个 TIMA 实例上生成3个单独的计时脉冲。 我是否正确、我可以将 cC0/1/2寄存器用于第一个向上比较以打开引脚、然后将辅助源设置为 CC3/4/5以关闭引脚? 这是否意味着我无法再使用 C3/C4/C5输出引脚、因为它们的捕获比较寄存器已"被盗"?
您能否 试用一下这个最新的 SDK:
它具有此功能
请查看方框图、它只有4个能力比较寄存器、没有 CC3/4/5 。 它具有 C0N/C1N/C2N
这是不正确的、因为方框图仅引用了外部引脚。 TIMA 在内部具有高达 CC5。
今天、我已经在 TIMA 中使用6个可用的 CC 寄存器在3个外部引脚上成功创建了所需的波形、因此我想我已经回答了自己的问题。
很高兴听到您自己解决了您的问题。 我检查一下、您是对的。 方框图下方还有一个注释。
我刚刚下载了最新的 SDK 1.30.00.03、第二个比较源 API 仍然缺失。 解决这些问题的时间是否有任何时间表?
API 更新没有捕获这次的 SDK 更新。 它将在下一版本中添加。
非常好、谢谢-我会一直保持打开该主题、直到发生这种情况
感谢您帮助改进 MSPM0 SDK