This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507无法启用调试模式

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320994/mspm0g3507-lp-mspm0g3507-can-not-enable-debug-mode

器件型号:MSPM0G3507

您好、专家:

LaunchPad 版本为1.0、

客户无法启用调试模式

最新的 EVM 版本是什么?

更改为最新的 EVM 可以解决这一问题吗?

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、更改为最新版本修订版 可以解决该问题。 您也可以单击"确定"按钮忽略此问题。 它应该可以正常工作。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现金好  

    客户是否需要为 EVT 申请新版本的 MSPM0G3507 MCU IC 来避免该问题?

    谢谢

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、客户需要应用新版本的 MSPM0G3507。 我还建议他们应用新的 LP。 LP 上也有一些变化。  

    此致、

    现金豪