This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:32MHz EMI

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321220/mspm0l1105-32mhz-emi

器件型号:MSPM0L1105

大家好、

客户遇到 EMI 测试失败。 经过调查、可以明显看出32MHz 有一个违规峰值。 客户如何降低峰值以通过 EMI 测试?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    这是一个棘手的问题、无需详细了解客户正在执行的测试。  您是否了解测试是如何执行的?  这是行业标准测试吗? IEC-61000…… ?