This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:"TRM 低功耗 UART"部分

Guru**** 2403415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320780/mspm0l1306-trm-low-power-uart-section

器件型号:MSPM0L1306

您好!

看起来 UART 的低功耗注意事项部分仍然有一个占位符:

这里应该有信息吗?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我将由 Systems 运行。  他们很可能都已做好准备、并将在下一个版本中修复。  我会告诉您这两种方法中的任何一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dennis、

    如果他们有草稿形式的部分、您可以通过电子邮件将其发送给我吗? 我有一位客户要求提供此信息。

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。