This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK-AM263:TMDSHSECDOCK 与 TMDSHSECDOCK-AM263

Guru**** 2925660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSHSECDOCK-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320721/tmdshsecdock-am263-tmdshsecdock-vs-tmdshsecdock-am263

器件型号:TMDSHSECDOCK-AM263
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

大家好、

我想了解一下 C2000的常规 TMDSHSECDOCK 和 TMDSHSECDOCK-AM263之间的区别。

C2000 MCU 能否与 TMDSHSECDOCK-AM263配合使用? 我在 样片页面上看到了 TMDSHSECDOCK-AM263、但没有看到 C2000 TMDSHSECDOCK、因此我想知道它们是否可以互换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:  

    C2000 controlCARD EVM 当然可以与 TMDSHSECDOCK-AM263配合使用、但其功能 与 TMDSHSECDOCK 相同、即将180引脚 HSEC 连接器拆分到扩展板上的接头。  TMDSHSECDOCK-AM263专为 AM263x controlCARD EVM 的功能而设计、包括支持 AM263x controlCARD EVM 上的外设的附加硬件。  例如、TMDSHSECDOCK-AM263上的 PSRAM 器件与 AM263x 上的 GPMC 外设一同使用、但 C2000 EVM 不能使用、因为 GPMC 不是 C2000上支持的外设。

    此致、

    布伦南