This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:mspm0g3507闪存使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1505, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320465/mspm0g1505-mspm0g3507-flash-use

器件型号:MSPM0G1505
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你好  

Ic 是 mspm0g1505设备,我可以调试到在线测试。 但在断电后它将不起作用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在代码中更改 NONMAIN? 如果不是、您可以选择第一个"仅擦除主存储器"进行测试。

    此外、还请在代码中添加日志记录信息并通过 UART 端口进行输出。 它将帮助您了解代码滞留在何处。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何创建 hex 文件?  

    • 可以从 TI 网站下载除 CCS 以外的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先启用"Arm Hex Utility"。  

    然后在"输出格式选项"中选择输出格式

    您也可以使用 Uniflash 工具对器件进行编程。  https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此致、

    现金豪