This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:TCAN4550

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320661/tm4c1230c3pm-tcan4550

器件型号:TM4C1230C3PM
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好!

TM4C1230C3PM SSI0 (主器件)能否与 TI TCAN 4550结合使用?

此外、我们计划与 Intel SOC SPI (主设备)进行 SSI1 (从设备)通信。 这可行吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     我认为 TM4C123作为 TCAN4550的主机处理器不存在任何问题。 我预计 SSI1配置为连接到 Intel SPI 的从设备也不会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    明白了。 如果使用这两个部分、我是否可以将原理图传递给您审阅?

    谢谢!

    杰夫