This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:AM3357的频率从300MHz 增加到600MHz、它无法正常工作。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDSEMU110-U, AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319303/tmdsemu110-u-frequency-of-am3357-is-increased-from-300mhz-to-600mhz-it-does-not-work-properly

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: AM3357、AMIC110

您好!

我们使用 TMDSEMU110-U 来调试 AM3357。 在300MHz 中调试 AM3357时、它可以正常工作。 但是、在将 AM3357的频率增加到600MHz 后、TMDSEMU110-U 的连接变得不稳定、无法加载固件。 这可能是由于增加频率的效果造成的、但您能给我什么评论吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    TMDSEMU110-U 的连接变得不稳定,固件无法加载

    您能否提供有关此方面的更多详细信息? 提供出现的任何特定错误消息。

    此外、当将器件配置为较高的时钟速率时、请运行 JTAG 连接测试、并将结果发布  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    感谢您的答复。

    另请针对器件配置为更高时钟速率运行 JTAG 连接测试,并发布结果 [/报价]

    我已附上执行结果。 以下是发生错误时的 CCS 捕获图。

    AMIC110_DBG_CnctTestMess2.txt 是此时的连接测试结果。

    e2e.ti.com/.../AMIC110_5F00_DBG_5F00_CnctTestMess2.txt

    AMIC110_DBG_CnctTestMess.txt 是在 CCS TargetConfiguration 之前运行连接测试的结果。 此 time.e2e.ti.com/.../AMIC110_5F00_DBG_5F00_CnctTestMess.txt 上似乎没有错误

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 此错误不是 JTAG 错误。 这是一个应用程序崩溃的问题。 这需要器件专家进行研究。 我将提请他们注意这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的答复。
    我们期待收到器件专家的回复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您能详细说明如何将频率从300MHz 更改为600MHz 吗?

    -可以测量电路板上的 VDD_MPU 和 VDD_CORE 电压吗?

    -您正在使用的 AM3357器件的完整器件型号是什么?

    -您使用的是哪种软件?  Linux 或其它操作系统?

    此致、

    詹姆斯