This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634的 IAR 工作平台设置

Guru**** 2783745 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313590/am2634-iar-workbench-setup-for-am2634

器件型号:AM2634

尊敬的所有人:

我想 为 AM2634固件开发设置 IAR Workbench、但我没有找到可以将 IAR 用于 AM2634的任何源代码。

将 CCS 工程示例导入 IAR 非常复杂 且耗时、因此请指导我如何 为 AM2634 MCU 配置 IAR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    目前、AM263x MCU+ SDK 不支持 IAR、因此需要移植 SDK 才能支持相同的功能。 我们没有即时计划来实现同样的功能。

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可用、请分享移植文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我们目前还没有任何适用于 IAR 的移植文档。

    我可以知道您在使用 CCS 时遇到的问题吗?

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在 CCS 上使用 SDK 不会遇到任何问题、

    我从事的是 SIL4安全完整性、这就是我为什么需要 IAR、IAR 编译器支持安全完整性、而这也是我为什么需要在 IAR 上使用 SDK 的原因。

    请告诉我 TI 编译器支持哪个安全级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    TI 为 功能安全开发提供编译器资质审核套件。 请参阅以下详细信息。

    software-dl.ti.com/.../appnote-codegen_qualificationkit.html

    www.ti.com/.../SAFETI_CQKIT

    Br、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil。

    实际上、我正在铁路项目中、我们需要符合 IEC-50128标准的 SIL-4安全等级、

    所以请告诉我 Clang 编译器或编译器资质审核套件是否支持 IEC-50128标准?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    将分配给编译器团队以检查此 Q 套件是否也适用于轨安全标准。

    Br、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我 Clang 编译器或编译器资质审核套件是否支持 IEC-50128标准?

    未记录支持 EN 50128的安全编译器资质审核套件。  尽管如此、我鼓励您下载并通读文档。  这不会花费很长时间。  它的作用可能超出您的想象。

    -乔治