This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232H6PM:TM4C1232H6PM 是否可直接替代 TM4C123GH6PM?

Guru**** 2791305 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1232H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320309/tm4c1232h6pm-is-the-tm4c1232h6pm-a-drop-in-replacement-for-the-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C1232H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

 我将刷新一个使用后一部分的有效设计。 如果它嵌入或简单的端口、我会考虑前者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的应用。 这两个器件型号在 CAN、I2C 和 USB 上具有略有不同的外设集。 例如,在 TM4C123GH6PM 中 ,它有2个 CAN 模块,而 TM4C1232H6PM 只有1个。 如果您的应用当前使用2个 CAN 模块、那么尽管这两个器件具有相同的存储器大小、但仍会存在兼容性问题。 USB 也是如此。  TM4C123GH6PM 支持主机/器件/OTG、而 TM4C1232H6PM 仅支持器件模式。 两种器件的 USB 引脚排列不同。

    请使用以下产品选型指南进行选择。  

    https://www.ti.com/lit/spmt285

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 在提出我的问题之前、我曾搜索过 Tiva C 选择指南、但由于某种原因、未找到该指南。

    布伦特