This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:将 GPMC 接口访问到 HSEC 连接器

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319966/am2634-access-gpmc-interface-to-hsec-connector

器件型号:AM2634

尊敬的专家:

我正在使用 TMDSCNCD263 、并要将 GPMC 连接到 HSEC 连接器。

纵观原理图:

 

则需要安装如上所示的电阻器。

你可以批准没有任何其他 步骤我必须做吗?  

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    您是对的。 对于硬件配置、取消安装 RA2、RA4并组装 RA1、RA3。

    此外、您需要将 ICSSM MUX SEL 线路拉高以将信号路由到 HSEC。  这会影响多路复用器 U21、U17和 U8。

    ICSSM1_MUX_SEL 和 ICSSM2_MUX_SEL 必须上拉至高电平。  此操作通过 IO 扩展器(U50)- P02和 P03来完成。

    您还需要将 RGMII MUX SEL 线路拉高以连接到 HSEC。  这会影响多路复用器 U58。  SEL 线路来自 IO 扩展器 P10。

     C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41\examples\drivers\gpmcs\gps_PSRAM_IO 中的 SDK 示例会为您执行此操作、但我想说明在 HSEC 引脚上获取 GPMC 信号时发生的其他配置。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的反馈。

    我没有 您提到的 SDK 示例 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41\examples\drivers\gpmc\gps_PSRAM_io 。 它不在最新下载的版本中、还有其他地方可以获得它吗?

    -丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    您可以在此处下载最新版本的 SDK、其中包括 GPMC 示例:

    https://www.ti.com/tool/MCU-PLUS-SDK - AM263X#下载

    此致、

    布伦南