This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:是否有任何使用 lwip1.4和在 FreeRTOS 上运行的 SSH 应用程序演示的源代码

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313903/tm4c129xnczad-is-there-any-source-code-for-ssh-application-demo-using-lwip1-4-and-runing-on-freertos

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我已经为串行以太网应用定制了 TM4C129XNCZAD 板。

我想添加 SSH 服务器/客户端功能以实现安全的文件传输。

该应用程序应与 Free RTOS 和 lwip 1.4版本兼容。

是否有人可以提供帮助?

此致、

吉恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TLS 将是 lwIP 之上的另一层。 但是、我们没有任何示例。 有关 TLS 的信息、请访问 FreeRTOS。  

    https://www.freertos.org/tls/tls-introduction.html

    https://www.freertos.org/http/http-demo-with-tls-mutual-authentication.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好!

    感谢您的支持、问题得以解决。

    顺便提一句、请允许我作为另一个问题、

    我曾尝试使用 XDS110通过 SWD 来刷写定制的 TM4C129ENZAD 板。

    已测试 CCS 中的连接以及 SWD 的连接和完整性是否正常。

    但是、当我尝试刷写它时、出现以下错误;

    CORTEXM4-0:连接至目标时发生错误:(错误-613 @ 0x0)目标 端指示其处于忙状态。 再次尝试 SWD 请求或中止事务。

    如何清除错误并能够使用 SWD 进行刷写?

    不错的酒店

    吉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

     加载某个程序后是否会发生该错误? 闪存上的当前程序是什么? 如果当前程序处于某种类型的 DEEPSLEEP 或 HIBERNATE 模式、则可能会锁定器件、而没有唤醒器件的机制。 如果没有处于低功耗模式的时钟、调试器将无法连接处理器。  

     请参阅此应用手册中的第5.3.2节 、以使用 dbgjtag.exe–f @xds110–Y unlock、mode=TIVA 解锁器件并查看其恢复器件。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075