This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632引脚脉冲电压和电流应力。

Guru**** 2932410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319521/am2632-am2632-pin-pulse-voltage-and-current-stress

器件型号:AM2632

我们将使用 AM2632 Arm 微控制器。

我们运行了仿真以确定每个 uC 引脚上 ISO 脉冲的应力、原理图和结果如下所示。

ISO 脉冲

限制电压

限制电流

施加的电压

施加的电 流

备注

ISO 脉冲1

+3.3V 至-0.5V

+/-100mA

-0.566V @1ms

-300nA @4ms

该负电压同样基于钳位二极管 Vf。 用于仿真的钳位二极管为 BAW100C

ISO 脉冲2a

+3.3V 至-0.5V

+/-100mA

2.95V @14ms

20nA@2ms

 

ISO 脉冲3a

+3.3V 至-0.5V

+/-100mA

1.2276V  

3.8nA

 

ISO 脉冲3b

+3.3V 至-0.5V

+/-100mA

1.2292V

5.4nA

 

 

请告诉我们这些应力是否可以接受。

如果缺少什么,请突出显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    请注意、AM263x 器件没有故障安全 IO。  您应确保  始终保持在 AM263x 数据表中列出的引脚建议工作条件内、以确保器件正常运行、并始终保持在绝对最大值范围内、从而防止对器件造成物理损坏。

    由于 AM263x 不包含失效防护 IO、因此我们提供了一些有关外部解决方案的 ppt 幻灯片。  希望这些幻灯片对您有所帮助。

    谢谢。
    迈克

    e2e.ti.com/.../AM263x_5F00_Overvoltage_5F00_Failsafe_5F00_IO_5F00_rev3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    美好的一天!

    感谢您的演示。

    我在这里看到注入电流限制是2mA 从演示.

    根据产品说明书、电压限制范围 为 –0.5V 至4.0V。

    根据我们下面的模拟是应力水平,我看到有完全在限制范围内。

    ISO 脉冲

    限制电压

    限制电流

    施加的电压

    施加的电 流

    备注

    ISO 脉冲1

    4至-0.5V

    +/-100mA

    -0.566V @1ms

    -300nA @4ms

    该负电压同样基于钳位二极管 Vf。 用于仿真的钳位二极管为 BAW100C

    ISO 脉冲2a

    +4V 至-0.5V

    +/-100mA

    2.95V @14ms

    20nA@2ms

     

    ISO 脉冲3a

    +4V 至-0.5V

    +/-100mA

    1.2276V  

    3.8nA

     

    ISO 脉冲3b

    +4V 至-0.5V

    +/-100mA

    1.2292V

    5.4nA

     

    请告诉我们这些应力是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    仅供参考、-0.5V 至4.0V 的电压限制范围针对的是 VDDS33电源轨本身、而不是 IO 引脚。  因此、如果仅向 VDDS33引脚施加注入电流、则唯一的问题是施加-0.566V 的 ISO 脉冲1电压、该电压超出 VDDS33上-0.5V 至4.0V 的允许范围。

    IO 引脚具有不同的规格,瞬态电压为-0.3V 至1.2*VDDS33,持续信号周期的20%。  VDDS33这里由 VDDS33上的实际电压表示。  假设您的脉冲足够快、能够降至该规格的20%周期部分内、则允许过冲超过 VDDS33的20%、如果 VDDS33正好为3.300V、则将最大脉冲电压设置为3.960V。  但是、最小脉冲电压仍然为-0.3V。  这意味着 ISO 脉冲1仍在允许的范围之外。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    感谢您的反馈。

    使用 ADC 端口 V15。

    根据产品说明书、IO 电压可施加3.3V 电压。

    根据此图、我们可以 施加-0.5V 至4V 的电压。

    如果我们错了,请更正我们。

    也可以为内部钳位二极管提供模型,这样。

    以便我们可以使用正确的模型进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    您在 AM263数据表中从哪里可以看到、您可以向模拟输入引脚施加-0.5V 至4V 的电压范围?

    我曾与模拟设计团队的一些同事讨论过、模拟输入引脚的允许范围应为-0.3V 至 VDDA33 + 0.3V。  因此、-0.566V 也在该范围之外、这是一个问题。

    谢谢。
    迈克