This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3105:SPI 菊花链

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320389/mspm0g3105-spi-daisy-chain

器件型号:MSPM0G3105

您好!

MSPM0器件是否支持 SPI 菊花链通信?

如果是、您是否有示例代码?

在这种情况下,不需要收发器? 如 UART 中的 RS485收发器。

谢谢。此致、
秀明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 SPI 菊花链可以通过软件实现。 但是、我们还没有一个示例。 我们可以先收集此信息、然后根据此要求进行处理。  

    我不需要简化 SPI 通信中的收发器。

    此致、

    现金豪